Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Преимущество на поле: Как помочь легендам бейсбола выиграть матч у непредсказуемой погоды

  • Default Alternative Text

    Мы стремимся к разработке инноваций.

    И мы делаем это на каждом уровне с помощью EcoStruxure™. Узнайте, как компания Schneider Electric ведет к новому миру энергетики с использованием подключаемых изделий, управления ограничениями, приложений, аналитики и услуг.

    Альтернативный текст по умолчанию

    Задача

    Непостоянство погодных условий влечет за собой риски для чувствительных к погодным катаклизмам видов бизнеса.

    Команда Бостон Ред Сокс проводит 82 домашних игры в год, и каждый раз обслуживающий персонал делает все возможное, чтобы после возгласа арбитра «Мяч в игру!» как болельщики, так и игроки получили максимум впечатлений от происходящего на поле.

    Фенуэй Парк находится под открытым небом, поэтому руководству команды необходимо пристально следить за изменением погодных условий. Значительную угрозу представляет возможность удара молнии, который может произойти на расстоянии до 10 миль от грозового очага.

    На такой риск директор по обслуживанию Дэвиду Меллор (David Mellor) пойти не готов. Отмена игр влечет за собой увеличение затрат и потерю выручки, но есть кое-что похуже, чем отменить игру из-за грозы – отменить игру из-за грозы, которой не произошло.

    redSox_02

    «Погода влияет на количество привлекаемого персонала и объем работ на день. Она может привести даже к отмене игры».
    -Дэвид Меллор (справа), директор по обслуживанию, Бостон Ред Сокс

     
    Решение

    Передовой прогноз погоды с помощью служб WeatherSentry от компании Schneider Electric обеспечивает точные данные об осадках, ветре, точке росы, тени, тепле и молнии – всех факторов, влияющих на подход тренеров и игроков к игре, а также на безопасность болельщиков и игроков.

    Точность крайне важна. Неверный прогноз влияет на показатели и результаты, что может стоить команде миллионы долларов.

    Поэтому Рэд Сокс полагается на корректность и надежность данных и консультаций служб WeatherSentry в части оценки погодных условий, включая вероятность, силу и продолжительность дождя, чтобы оптимизировать проведение домашней игры для болельщиков и минимизировать затраты, связанные с задержкой и отменой игр.

    Службы WeatherSentry от компании Schneider Electric и средство Lightning Manager (менеджер молний) помогают спортивным организациям внедрять передовые практики обеспечения безопасности от удара молнии: отслеживать молнию в реальном времени по мере ее приближения, а также определять рекомендуемые и опасные зоны вплоть до 60 миль от ее местоположения.


    Факты о службах WeatherSentry

    • Самый точный прогноз погоды в мире
    • Номер 1 в прогнозировании по результатам независимой оценки
    • Крупнейшая коммерческая команда метеорологов, работающая с выездом на место
    • Запатентованные возможности оповещения
    • Эксперты, которых можно вызвать для решения особо сложных задач

    redSox_06

    Изучите, как можно добиться успеха в бизнесе с помощью инноваций на каждом уровне.

    Узнать больше

    100 футов до гололеда

    Новая эра безопасности для водителей на базе интернета вещей
    Читать статью

    Благодаря службам WeatherSentry вы будете на шаг впереди погодных условий

    Получить бесплатную пробную версию

    Узнайте еще истории заказчиков

    Щелкните здесь