Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Путь к улучшению взаимосвязей на предприятии

    Повышайте безопасность, эффективность и производительность на всех уровнях — от выпуска продукции до высшего менеджмента.

  • Альтернативный текст по умолчанию
    «Я хочу видоизменить систему без значительных программных и проектно-конструкторских работ».

    Впечатляющие возможности интеграции наших систем автоматизации процессов Foxboro Evo и PlantStruxure PES:

     - Сокращение проектно-конструкторских работ по проектированию и развертыванию
     - Предложение гибкости, обеспечивающей расширение будущих потребностей

    Конфигурация обновляется из одной среды и распространяется на периферийные устройства (или на системную иерархию), тем самым уменьшая количество ошибок и работ.

    Службы самоконфигурации сокращают время запуска в производство, а также время и работы по вводу в эксплуатацию:

     - Замена неисправных устройств (FDR): при подключении новое устройство автоматически загружает файл конфигурации с сервера FDR

     - Обнаружение, запрос, ввод в эксплуатацию, включение и документирование: автоматическое обнаружение и запрос периферийных устройств в режиме реального времени для самостоятельного ввода в эксплуатацию в полностью рабочем состоянии.

  • Альтернативный текст по умолчанию
    «Я хочу развиваться легко, безопасным способом».

    Тесная интеграция между системами SCADAPacks RTU и решениями для механизированной добычи нефти и газа совместно с приложениями SCADA Expert ClearSCADA снижает эксплуатационные расходы и повышает безопасность эксплуатации:

     - Сокращение времени, затраченного в пути до объекта, благодаря полной видимости работы оборудования удаленно через Интернет или через программу Windows client

      - Сокращение потребления энергии благодаря оптимизации работы подъемного оборудования и функциональных интеллектуальных периферийных контроллеров, которые адаптируются к условиям ваших активов в реальном времени

     - Продление срока службы периферийного оборудования благодаря предотвращению эксплуатационных условий, которые непосредственно влияют на работоспособность данного оборудования.

  • работники смотрят на мониторы, ПО для управления энергопотреблением и объектами
    «Я хочу улучшить стратегии управления для достижения максимальной производительности и минимальных затрат».

    Наши контроллеры Modicon M580 использует инновационную технологию ePAC для обеспечения расширенных возможностей подключения, емкости и производительности.

    Встроенные веб-серверы позволяют вам видеть любое время и в любом месте, как работают процессы и устройства.

    Оптимизированная конфигурация для высокоскоростной связи и ускоренного реагирования.

    Тесная интеграция контроллеров Modicon M580 и преобразователей частоты Altivar Process обеспечивает по-настоящему продуктивный, эффективный и энергосберегающий процесс:

     - Специальные библиотеки, встроенные средства ввода в эксплуатацию и интеллектуальная / профилактическая диагностика упрощают настройку и обслуживание активов

     - Встроенные функции в преобразователях Altivar Process позволяют отслеживать энергетические характеристики требуемых активов (двигатели, насосы, вентиляторы), помогая оптимизировать энергоэффективность.

Умные продукты и решения

  • Foxboro Evo

    Подробнее
  • Подробнее

    SCADAPack RTU

    Подробнее
  • Подробнее

    SCADA Expert ClearSCADA

    Подробнее
  • Подробнее

    Решения для механизированной добычи нефти и газа

    Подробнее
  • Подробнее

    Modicon M580 ePAC

    Подробнее
  • Подробнее

    Altivar Process Drive

    Подробнее

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?