Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Lightning storm over Port Lincoln. South Australia South Australia Power Network SAPN customer story

    Молниезащита

    Защитим от разрушающего воздействие удара молнии

Устройства защиты от импульсных перенапряжений
surge-protection-devices-new-IC-980x490
Удар молнии рядом со зданием или вблизи линий электропередачи приводит к внезапному повышению напряжения с 230 В до 3 или 6 кВ.
Всплеск напряжения длительностью несколько микросекунд может разрушить различные электронные компоненты: запоминающие устройства, процессоры, конденсаторы, дисплеи и т.д.
Ограничитель перенапряжения уменьшает всплеск напряжения до величины, совместимой с допустимыми для подключённых приборов значениями (напр.: 1,5 кВ).
Все устройства, расположенные на расстоянии до 10 метров от распределительного щита, надёжно защищены.

Количество часов с грозой в год
Рекомендуется выбирать следующие типы УЗИП в зависимости от местности и особенностей защищаемого объекта : 20 кА обеспечивают надёжную защиту при длительном сроке службы для подавляющего большинства увствительных
устройств.
Ограничитель перенапряжения с номиналом 40 кА рекомендуется применять при наличии постоянного риска высокой степени.
Грозы:
• местности с показателем свыше 40 ударов молний на квадратный километр в год;
• горные районы или местности с высокой влажностью,
• здания и/или линии электропередачи, расположенные в пустынной местности с ровной поверхностью

Здание, оснащённое молниеотводом
8million-IC-410x230
Если в здании предусмотрен молниеотвод на крыше, необходим ограничитель перенапряжения типа 1. Он должен быть установлен в главном распределительном щите, на вводе, в дополнение к ограничителям перенапряжения, выбранным как указано выше.

Молниеотвод притягивает молнии. Он отводит ток грозового разряда в землю через специальные токопроводы, защищая таким образом конструкцию здания.
Однако это повышает вероятность импульсного перенапряжения и опасного увеличения количества энергии в подобных случаях.
Ограничитель перенапряжения типа 1 способен защитить чувствительное оборудование от такого количества энергии.
  • Наши технологии повсюду Благодаря нашим технологиям жизнь продолжается каждую минуту, везде и всегда - Life Is On! Наши технологии повсюду

Общайтесь в чате с нашим специалистом и узнайте больше об изделиях и услугах!