Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Titanium – решение для интеллектуального учета электроэнергии

light shining through a bundle of fiberoptic cables

Насущные задачи

Предприятия энергетической отрасли сталкиваются с все более сложными задачами в использовании их ресурсов и мощностей. Им необходимо максимально задействовать их экспертный потенциал на всех уровнях. Интеллектуальные системы измерительного инфраструктурного оборудования (AMI) помогут им в сборе и анализе измерительных данных, поступающих с периферийных устройств. Работа с этими данными позволит энергетическим компаниям в реализации инновационных программ управления потреблением с привлечением самих потребителей для более эффективного использования энергии.

Комплексное интегрированное решение

Titanium – это комплексное интегрированное корпоративное решение
  • Техническое решение

    Сервисная платформа Titanium – это комплексный набор технических решений, разработанных специально для осуществления для любых измерений, которые могут потребоваться в работе интеллектуальной электросети.

    • Ввод в эксплуатацию:  Наши услуги по планированию, составлению расписаний и сопровождению на этапе внедрения обеспечат вам оптимальное использование рабочих ресурсов и гарантированно успешный ввод системы в эксплуатацию.
    • Техническое обслуживание:  Интеллектуальные аналитические инструменты и функции учета, работающие в сопряжении с системами управления нарядами на выполнение работ.
    • Эксплуатация:  Для регулярного сбора измерительных данных и дистанционной работы используются продвинутые специализированные инструменты, за счет чего снижается стоимость всех процедур измерения.
  • Ключевые факты

    Самые продвинутые услуги: Анализ используемых измерительных процессов для последующего внедрения новых технологий и сопровождение на всех этапах вплоть до внедрения, эксплуатации и обслуживания инфраструктурного оборудования гарантируют успешный сбор критически важных измерительных данных.

    Самые продвинутые инструменты: Набор продвинутых инструментов, основанных на интеллектуальных измерительных сервисах и максимально эффективном использовании существующих измерительных технологий, гарантируют надежное разворачивание и работу продвинутого измерительного инфраструктурного оборудования в рамках единого решения.
  • Ключевые преимущества

    Передовые технологии: Самые продвинутые ИТ-технологии, на которых строится полностью облачная, виртуализированная архитектура, легко наращиваемая в масштабах от сотен тысяч до более чем 13 млн устройств.

    Кибербезопасность: Соблюдение наиболее строгих требований кибербезопасности, приоритетное обеспечение конфиденциальности информации, кодирование всех данных, включая показания датчиков, ключи защищенного доступа и сертификаты.

    Эксплуатационная надежность: Предоставления измерительных данных в соответствии с наиболее строгими положениями соглашений об уровне сервиса. Идеальное совмещение уже зарекомендовавших себя и перспективных эксплуатационных и информационных технологий.

Преимущества

  • Техник изучает сборку интеллектуальных счетчиков

    Эффективное разворачивание Планирование и сопровождение ввода в эксплуатацию измерительного инфраструктурного оборудования в соответствии с расписанием.

  • Интерфейс интеллектуального измерительного ПО на экране компьютера

    Эффективная эксплуатация Поддержание максимально эффективной работы измерительного оборудования. Выявление участков с низкой производительностью и исправление их рабочих показателей с помощью открытой системы обработки заявок.

  • счетчик электроэнергии для интеллектуального измерения

    Измерительно-диагностическая платформа Использование различных измерительных технологий в одной рабочей среде.

  • технический специалист с портативным компьютером в руках на электростанции

    Эффективные сервисы Использование измерений в соответствии с логикой и нуждами вашего бизнеса для достижения его максимальной эффективности.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?