Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Man looking at architectural plans, healthcare solutions, building management system

    Комплексная интеллектуальная инфраструктура для учреждений здравоохранения

Medical nurse running along a hospital bed towards the camera, healthcare solutions

Задачи

При строительстве новой больницы или при модернизации существующего объекта учреждения здравоохранения испытывают все возрастающее давление со стороны требований нормативной документации, постоянно развивающихся технологий и стандартов по обеспечению безопасности.

Затраты на жизненный цикл здания

Затраты на жизненный цикл здания
  • Решения

    С помощью решения StruxureWare for Healthcare, разработанного специально для сферы здравоохранения, наши заказчики могут добиться гибкой, масштабируемой и надежной интеграции систем, услуг и приложений, существующих в рамках больничной инфраструктуры, c целью улучшения финансовых показателей и качества обслуживания пациентов.

  • Основные преимущества

    От этапа проектирования до этапа эксплуатации учреждения здравоохранения, наши комплексные решения позволяют интегрировать множественные инфраструктурные системы для максимизации показателей всего процесса, начиная от отделения интенсивной терапии и заканчивая административным офисом.

  • Основные особенности

    • Решение StruxureWare for Healthcare специально предназначено для решения задач, присущих сфере здравоохранения.
    • С помощью конфигурируемых пользователем панелей показателей любой сотрудник клинического отделения, административного офиса или охраны может своевременно получить доступ к необходимой информации. 
Крупным планом: руки в перчатках передают хирургические ножницы, решения для здравоохранения

Варианты применения

По оценкам Всемирной организации здравоохранения в медицинской сфере впустую расходуется от 20 до 40 % ресурсов. В основе этой проблемы лежат устаревшие и разрозненные процессы и системы, используемые для обслуживания пациентов. К счастью, новые технологии теперь позволяют объединить ранее изолированные системы с целью формирования интеллектуальной больничной инфраструктуры. Все это позволяет добиться значительного улучшения качества обслуживания пациентов и снижения эксплуатационных затрат.

Преимущества

  • Мужчина просматривает отчетность по устойчивому развитию, результаты анализа больших данных на нескольких компьютерных экранах.

    Оптимизация эффективности и затрат на весь срок эксплуатации вашего учреждения за счет интеграции систем. 

  • Медсестра пользуется сенсорным термостатом, ПО для управления энергопотреблением, система управления медицинским учреждением

    Улучшение безопасности пациентов с помощью решений по повышению доступности электроэнергии, систем управления безопасностью и определения местоположения в режиме реального времени. 

  • Охранник наблюдает за зданием с компьютерных мониторов, система безопасности

    Защита активов и уменьшение эксплуатационных расходов с использованием решений по определению местоположения.

  • Пациент, лежа на больничной койке, пользуется цифровым планшетом, решения для здравоохранения, система управления медицинским учреждением

    Помогите своим пациентам почувствовать себя как дома с помощью решений, позволяющих им самостоятельно контролировать ситуацию.

  • Врач и медсестра вместе пользуются планшетом, решения для здравоохранения, система управления медицинским учреждением

    Повышение эффективности работы персонала за счет своевременного предоставления доступ к необходимой информации.

  • Руководитель смотрит на проекты, решения для здравоохранения, система управления медицинским учреждением

    Создание оптимальных условий для больницы, соответствующих текущим и будущим требованиям.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?