Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Управление зданиями для крупных предприятий

    Решения для эксплуатационной эффективности и экономии электроэнергии

  • Школьный округ Дэвис, штат Юта, США

    В этом муниципальном школьном округе, насчитывающем более 90 зданий на площади около 1000 квадратных метров, переход от существующих систем управления зданиями на платформу SmartStruxure занял три часа. В результате увеличилась эксплуатационная эффективность и экономия электроэнергии, что привело к повышению продуктивности обучения.

  • Отель Sheraton on the Park, Сидней, Австралия

    Гостиница класса "люкс" смогла улучшить свои показатели энергоэффективности и добиться 15% экономии затрат на электроэнергию благодаря переводу системы управления зданием на решение SmartStruxure, что позволило администрации воспользоваться преимуществами экологического фонда Green Building Fund.

    Ознакомьтесь с примером
    Default Alternative Text
  • Небоскреб Gwanghwamun D-Tower, Сеул, Корея

    Решение SmartStruxure обеспечивает эффективное управление энергопотреблением и комфорт для посетителей в двух ультрасовременных небоскребах-близнецах – офисно-торговых зданиях, построенных в «сердце Кореи» – в Сеуле, на площади Кванхвамун.

    Читать
    Default Alternative Text
  • Vox Telecom, Йоханнесбург, ЮАР

    Комплексное решение - от проектирования до реализации - выполнено на базе SmartStruxure, совместно с StruxureWare Power Monitoring и систем по управлению освещением. Оно имеет простой единый интерфейс и предназначено для мониторинга, управления и контроля за целым предприятием.

    Ознакомьтесь с примером
    Default Alternative Text
    Обсуждение людьми разных национальностей, эффективность использования энергии, нефть и газ

    Насущные задачи

    Крупные предприятия сталкиваются со все новыми вызовами. Сегодня им необходимы такие системы управления инфраструктурой зданий, которые бы помогали оптимизировать энергопотребление, поддерживали здоровую, комфортную для работы обстановку, позволяли с легкостью заменять устаревающее оборудование и обеспечивали операторам постоянный доступ к информации из любой точки.
    Два человека, просматривающие данные на экране компьютера, управление энергопотреблением

    Наши системы управления инфраструктурным оборудованием

    От отдельных зданий до целых производственных комплексов

    Ценные предложения для заказчиков

    • Иконка интеграции

      Оптимизация работы инфраструктурных систем

      Добейтесь существенной экономии средств при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживании здания.

    • Значок «Рукопожатие»

      Поддержание комфорта в здании и увеличение его стоимости

      Создайте здоровую обстановку, которая будет соответствовать концепции устойчивого развития и располагать к продуктивной деятельности.

    Факты

    • Голубой знак «Энергия» 40 % всей производимой в мире энергии, потребляется при эксплуатации различных зданий.
    • Пиктограмма «Blue tools» В течение всего срока службы зданий 75 % расходов приходятся на их обслуживание и эксплуатацию.
    • Альтернативный текст по умолчанию Только 20 % управляющих компаний использует 80 % доступных возможностей своих систем управления инфраструктурой зданий.
    • Пиктограмма Blue EcoXpert 30 % энергии расходуется в зданиях впустую из-за неэффективности систем управления инфраструктурой.
    • Синяя пиктограмма «интерактивность» К 2020 году в мире будет 30 млрд устройств, подключенных к интернету вещей.
    • Альтернативный текст по умолчанию В развитых странах построена уже как минимум половина зданий, которые все еще будут эксплуатироваться в 2050 году.