Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text
    Выберите наиболее эффективные решения защитных цепей для Вашего оборудования

    Функция защиты при аварийном останове

Альтернативный текст по умолчанию

Задачи

Функция аварийного останова используется для перевода оборудования в безопасное рабочее состояние за минимально возможное время без какого-либо воздействия на рабочий персонал, на оборудование или на окружающую среду. Используется три способа останова: останов категории 0, останов категории 1 и останов категории 2. Эти способы определяются результатами оценки рисков и функциональными требованиями к оборудованию. В стандарте EN ISO 13850 (заменил стандарт EN 418) указываются функциональные требования и принципы разработки устройств аварийного останова.
Альтернативный текст по умолчанию

Функция защиты при аварийном останове

Выберите наиболее эффективные решения защитных цепей для Вашего оборудования

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?