Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text
    Простые и конкурентоспособные решения по управлению кранов для зданий, которые можно настроить до расширенного уровня функциональности.

    Строительные краны: Самомонтирующиеся краны

Альтернативный текст по умолчанию

Задачи

Простые и удобные в установке решения. Модульный подход для всех серий машин и механизмов, вплоть до расширенных функций. Минимальная прокладка проводов. Упреждающее обслуживание и дистанционный мониторинг. Глобальная поддержка и доступность запасных частей.
Альтернативный текст по умолчанию

Решения по управлению самомонтирующимися кранами

Интеллектуальные решения по автоматизации ваших применений строительных кранов.

Факты

  • Альтернативный текст по умолчанию Использование частотно-регулируемых приводов предотвращает перегрев двигателей, при этом снижая расход электроэнергии.
  • Альтернативный текст по умолчанию Протестированные, утвержденные и документально подтвержденные архитектуры, гарантирующие функциональность. Конструкция упрощена за счет монтажной схемы и спецификации материалов.
  • Зеленая иконка с изображением ноутбука Готовое к запуску программное обеспечение, включая библиотеку подъемных функций, совместимо с подъемными архитектурами и ЧМИ.
  • Альтернативный текст по умолчанию Обширная библиотека функций для кранов, включая все требования современных крановых систем, плюс дополнительные функции, такие как противораскачивающее устройство.
  • Альтернативный текст по умолчанию Глобальная поддержка на местах, почти на любом языке. С проектирования до завершения строительства, во время эксплуатации и при доработке – Schneider Electric всегда с вами.
  • Альтернативный текст по умолчанию Безопасность кранов: Наши подъемные решения соответствуют требованиям стандарта ISO EN 13849-1, они легко пройдут сертификацию, защищая персонал и товары.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?