Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text
    Решения для бесперебойного энергоснабжения и управления энергоресурсами, разработанные для широкого спектра применения: от домашних систем до дата-центров и промышленного оборудования.

    Источник бесперебойного питания (ИБП)

  • Прочтите

    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 108
      Повышение эффективности крупных систем бесперебойного энергоснабжения

      По мере оскудения и удорожания энергетических ресурсов энергоэффективность становится все более весомым фактором, определяющим выбор крупных систем бесперебойного питания. Существует три на первый взгляд незаметных, и тем не менее значительных фактора, существенно влияющих на уровень затрат на эксплуатацию системы бесперебойного питания и, в особенности, на ее энергопотребление. К сожалению, специалисты, заказывающие оборудование, часто не способны идентифицировать эти аспекты, что обуславливает повышенные расходы владельца вследствие непродуманного выбора технических характеристик. В этой статье приводится описание типичных ошибок , допускаемых при оценке эффективности систем бесперебойного питания. Также в статье анализируются характеристические кривые и соответствующим им уровни расходов. Читать информационную статью № 108
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 1
      Основные типы ИБП

      На рынке оборудования бесперебойного питания существует огромная путаница в определении различных типов систем и их характеристик. В этой статье описывается каждый тип ИБП, сферы применения, преимущества и недостатки. С помощью этой информации вы можете принять взвешенное решения для выбора топологии системы бесперебойного снабжения, наиболее соответствующей вашим потребностям. Читать информационную статью № 1
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 24
      Влияние ИБП на готовность систем

      В этой информационной статье рассказано о том, как перебои с сетевым питанием влияют на готовность и стабильную работу систем. Также здесь приведены количественные показатели стабильности работы в реальных средах, в том числе данные, характеризующие влияние ИБП на стабильную работу. Читать информационную статью № 24
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 157
      Экологичный режим: преимущества и риски эксплуатации ИБП в энергосберегающих режимах

      Многие системы ИБП последнего поколения оборудованы функцией энергосберегающего режима (часто называемого эко-режимом). Тем не менее, исследования показывают, что практически ни один дата-центр не использует этот режим по причине известных или потенциально возможных побочных эффектов. К сожалению, рекламные материалы не полностью освещают преимущества и недостатки подобных режимов эксплуатации. Эта статья демонстрирует, что эко-режим уменьшает энергопотребление дата-центра приблизительно на 2%, а также описывает различные ограничения и последствия применения этой функции. Помимо прочего, в статье описываются условия, для которых этот режим рекомендован или противопоказан. Читать информационную статью № 157
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 210
      Однофазные ИБП: управление, обслуживание, срок службы

      "Как долго проработает моя батарея?" и "Как оптимально ее обслуживать?" - вот наиболее типичные вопросы, задаваемые владельцами ИБП. Немногие из них понимают, что ИБП - это не только блок резервного питания, но и электронное оборудование, которое также имеет свой срок службы. Многие факторы, влияющие на продолжительность срока службы батареи, также влияют на срок службы ее электронной начинки. Некоторые из них можно контролировать путем профилактического обслуживания и настройки некоторых основных параметров ИБП. В этой статье описываются основные факторы, влияющие на срок службы как батареи, так и ее электронной оснастки, приводятся некоторые простые рекомендации и советы по правильному обслуживанию и эксплуатации однофазных ИБП для максимизации их срока службы и эксплуатационной готовности. Читать информационную статью № 210
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 207
      Проектирование и определение спецификаций для создания безопасных и надежных крупных систем резервного питания

      Для безопасной и надежной работы вашего оборудования необходимо правильно спроектировать батареи ИБП. В этой статье описываются основные элементы и функции батарей и также преимущества готовых, предварительно сконфигурированных решений. Если готовые решения не удовлетворяют вашим требованиям, оптимальным выбором станет система, изготовленная по техническим условиям заказчика. Также здесь приводятся основные рекомендации по определению надежных и безопасных спецификаций для специализированных решений, поставляемых другими производителями. Читать информационную статью № 207
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 206
      Защита от перегрузок в двухканальных дата-центрах

      В двухканальных средах сбой электропитания на одном канале приведет к перегрузке другого канала. То есть, сбой на одном канале может означать практический выход из строя обоих каналов. В этой статье дается определение причин подобных проблем и ряд рекомендаций по обеспечению стабильной работы двухканальных систем. Читать информационную статью № 206
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Информационная статья № 96
      Скрытые риски, присущие статическим переключателям нагрузки в ИБП

      IT -специалисты будут удивлены, если узнают, что в некоторых современных системах бесперебойного электропитания среднего и высокого напряжения (50 кВт и выше) применяются статические переключатели нагрузки меньших расчетных характеристик, невзирая на возможные отрицательные последствия. При наличии контактора или прерывателя, установленного параллельно тиристорному блоку, эти статические переключатели могут использовать меньшие по размеру и более дешевые тиристоры, рассчитанные на непрерывную передачу меньшего нагрузочного тока, чем предусмотрено полной расчетной нагрузкой. В этой статье описываются риски для надежности ИБП, которые представляют статические переключатели нагрузки недостаточных характеристик. Также в статье приводятся преимущества систем, оборудованных нормальными, полноразмерными переключателями. Читать информационную статью № 96
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Интегрированные IT решения

      5 шагов легкой интеграции и быстрого развертывания. Узнайте, как компания Schneider Electric сократила время установки оборудования для заказчика Подробнее
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Управляйте удаленными ИТ-ресурсами

      4 шага к управлению удаленными ИТ-ресурсами. Узнать больше о решения Schneider Electric Подробнее
  • Узнайте

    Приложение по выбору продукции UPS Selector


    Вас необходим широкий ассортимент систем резервного электроснабжения от ПК до дата-центра? Укажите тип защищаемого оборудования или общие характеристики системы и приложение UPS Selector порекомендует требуемый продукт. Приложение по выбору продукции UPS Selector

    Инструменты сравнительного анализа


    Веб-приложения с простыми в использовании интерфейсами, предназначенные для использования на ранних этапах разработки концепции и проекта центра обработки данных. Инструменты сравнительного анализа

    Приложение выбора моделей Reference Design Selector


    Просмотрите нашу библиотеку готовых моделей, чтобы найти, сравнить и выбрать оптимальную структуру, отвечающую требованиям вашего дата-центра. Приложение выбора моделей Reference Design Selector
  • Посмотреть

    • Проверка ИТ-реальности

      Проблемы с электроэнергией обходятся американским компаниям в миллиарды долларов каждый год. Защитите всё важное ИТ-оборудование, защитите свою сеть от аварийных отключений.
    • У компании Schneider Electric есть ИБП для вас

      У нас представлен самый широкий ассортимент ИБП в мире. У нас есть ИБП для вас: от "умного" дома и ПК, сети и сервера до центра обработки данных и объекта, автономного устройства или модуля для монтажа в стойке, стандартного или модульного!

    • Решения электропитания для центров обработки данных компании Schneider Electric

      Данные становятся всё более важными, а информация всё чаще хранится на электронном носителе. Вы и ваши коллеги могут начать использовать наши решения электропитания для центров обработки данных.

    • Обзор функций и преимуществ ИБП Back-UPS

      Дэн Фарнсворт представляет краткий обзор ИБП Back-UPS и его основных функций и преимуществ.

    • Обзор интерактивных ИБП Smart-UPS следующего поколения: модели SRT 5-10 кВА

      Наши новые модели интерактивных ИБП Smart-UPS обеспечивают защиту по электропитанию с двойным преобразованием для серверов, систем хранения, сетей передачи речевой информации и сетей передачи данных, медицинских лабораторий и промышленных осветительных установок. Плотность выходной мощности, лучшая в своём классе, обеспечивающая более реальную мощность в ваттах 0,9 pf при 5 кВА и стабильность параметров в устройствах мощностью от 6 до 10 кВА.

The Chat is available now