Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Встроенный модуль безопасности / световая завеса безопасности / привод с регулируемой частотой вращения / Cat.3 PL d, SIL 2 / категория останова 1

Альтернативный текст по умолчанию

Насущные задачи вашего бизнеса

Согласно результатам анализа рисков, связанных с безопасностью оборудования, вам требуется оснастить вашу установку функцией охраны периметра, чтобы достичь ее соответствия уровню функциональности C (PL c) по стандартам EN/ISO13849-1 и уровню полноты безопасности 2 (SIL 1) по стандартам EN/IEC 62061. Это необходимо для соблюдения требований законодательства в области безопасности труда, а также стандартов ЕС. Кроме того, вам необходимо ускорить слишком длительные процедуры выбора коммерческих предложений и документооборота. Наконец, чтобы сократить время вывода вашей установки на рынок и повысить показатели рентабельности при составлении ведомости материалов, вам нужна схема электрических соединений и расчеты показателей надежности цепи аварийной защиты.

Наши специалисты будут сопровождать работу вашего оборудования в течение всего срока его эксплуатации.

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Техническое решение

    • Предлагаемое нами техническое решение – система охраны периметра с модулями безопасности – это эффективный способ обеспечить безопасность вашего оборудования Для создания цепей аварийной защиты здесь используются встраиваемые модули безопасности Modicon TM3.
    • В комплекте документации содержится схема электрических соединений, принципиальная схема, описание применения и расчеты показателей надежности. Цепи аварийной защиты позволяют системам управления категории 3 достичь уровня функциональности D (PL d) по стандартам EN/ISO13849-1 и уровня полноты безопасности 2 (SIL 2) по стандартам EN/IEC 62061 в отношении функции аварийного останова.
    • Функция безопасного останова активируется при срабатывании световой завесы, которая относится к 4типу электрочувствительных защитных устройств (ESPE Type 4) и предназначена для предотвращения доступа в опасные зоны. Прерывание одного или нескольких лучей световой завесы регистрируется модулем обработки сигналов, который активирует функцию замедления вращения привода «Safe Stop 1». После временно́й задержки отключаются выводы сигналов безопасности (категория аварийного останова 1 по стандартам EN IEC 60204-1), подсоединенные к вводу безопасного отключения привода.
  • Коммерческое предложение

    Цепи аварийной защиты как техническое решение являются своего рода шаблоном, упрощающим реализацию всех функций безопасности вашей установки. С их помощью можно сократить время реализации каждой функции, что необходимо для соблюдения требований по оценке рисков, связанных с безопасностью оборудования. Цепи аварийной защиты можно модифицировать в соответствии со спецификой работы вашей установки и использовать их в качестве шаблона при реализации ее функций безопасности. С ними вы сможете повысить эффективность вашей деятельности и одновременно сократить эксплуатационные расходы. В каждый комплект цепи аварийной защиты входят:

    • Схема электрических соединений
    • Собственно цепь аварийной защиты и пояснения к ее архитектуре
    • Пояснения к расчетам показателей надежности
    • Результаты расчетов
    • Сертификат TÜV
    • Системный файл проекта
  • Преимущества

    Цепи аварийной защиты предназначены для упрощения реализации функций безопасности оборудования. Для каждой функции безопасности вашей установки мы можем предложить готовое либо легко модифицируемое техническое решение. Наше предложение понравится тем заказчикам, которые стремятся соблюдать требования директив ЕС.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?