Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Решение для простых машин с управлением скоординированным перемещением

Default Alternative Text

Проблемы вашего бизнеса являются уникальными.

Вам необходимо разработать недорогое устройство с простым функционалом. Вы хотите использовать энергосберегающее, недорогое и гибкое оборудование со встроенной диагностикой.

Наши специалисты окажут вам помощь на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Решения

    Гибкое, масштабируемое и недорогое решение на основе контроллера с оптимизированным уровнем производительности. Решение с использованием скоординированного перемещения является недорогим вариантом для управления движением машины. Благодаря приводу движения, подключенному через CANopen, это решение обладает оптимальным соотношением цены и качества.

  • Основные преимущества

    • Готовые к использованию приложения с подробной документацией
    • Сокращение затрат на обучение благодаря предварительно разработанным приложениям и технической поддержке.
    • Вам не придется начинать с нуля. Используйте решения на основе TVDA (проверенные, подтвержденные и документированные архитектуры) со встроенными функциями безопасности.
    • Один поставщик для комплексного решения.
  • Основные особенности

    • Полная готовность к использованию:
      - Действующие приложения с контроллером движения и сервоприводами через CANopen
      Использование полностью протестированных шаблонов проектов.
    • Настройте свое приложение:
      - большой выбор конфигурации с различным количеством осей;
      - решения на основе TVDA можно использовать повторно или адаптировать к вашим потребностям.
    • Оптимальный размер панели благодаря компактным контроллерам и приводам.
    • Сокращение энергопотребления: набор библиотек позволяет внедрить принципы энергоэффективности.
    • Обслуживание и поддержка по всему миру, которую обеспечивают специалисты центров по разработке и применение
    • Поддержка нескольких полевых шин: Modbus SL, CANopen

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?