Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Модуль безопасности/выключатель с магнитным кодированием/привод переменной скорости/категория 4 PL e, SIL 3/категория аварийного останова 1

  • Прочтите

    • Модуль безопасности/выключатель с магнитным кодированием/привод переменной скорости/категория 4 PL e, SIL 3/категория аварийного останова 1 (документ по решению цепи безопасности)

      Архитектура безопасности, сертифицированная организацией TÜV, включает описание функций и конструкции, расчет уровня безопасности, принципиальную схему и основные данные о продукте. Подробнее
    • Характеристики эксплуатационной надежности Schneider Electric

      Библиотеки с данными об эксплуатационной надежности Schneider Electric 2016/04, в том числе: Библиотеки ПО Sistema, библиотека VDMA (Версия=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC), а также документация по сертифицированным решениям комплексной безопасности с проектом для проведения расчетов Sistema. Читать больше
    • Каталог: Решения по комплексной безопасности и функциям защиты

      Руководство по выбору комплексного предложения по решениям для обеспечения безопасности и описание функций защиты. Читать больше
    • Каталог: Решения Preventa для эффективного обеспечения безопасности оборудования

      Каталог, включающий комплексное предложение компании Schneider Electric по обеспечению безопасности оборудования по продуктам и решениям. В том числе:
      - нормы и стандарты безопасности
      - услуги, предоставляемые компанией Schneider Electric Читать больше
    • Загрузите инструмент SISTEMA

      Инструментальное программное средство обеспечения полноты безопасности для оценки условий применения оборудования Загрузить
  • Узнайте

    Руководство по безопасной эксплуатации промышленного оборудования


    Представляем Руководство, которое содержит актуальную и объективную информацию, позволяющую производителям оборудования и пользователям предоставлять работникам безопасные, стандартизированные и эффективные установки. Узнать больше

    Директива 2006/42/EC «Функциональная безопасность и внедрение оборудования»


    Ознакомьтесь с изменениями в стандартах по проектированию безопасных систем управления. Обратите внимание на различия между EN ISO 13849-1 и EN 620 и примите к сведению основные моменты, которые должны иметь в виду производители оборудования для каждого из этих стандартов. Узнать больше

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?