Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Модуль безопасности / предохранительный выключатель / пускатель / Cat.4 PL e, SIL 3 / категория останова 0

Альтернативный текст по умолчанию

Задачи вашего бизнеса

Согласно вашей оценке риска, вам необходимо спроектировать устройство с функцией контроля защитных ограждений категории PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061, которая соответствует действующим стандартам и нормам безопасности для Европейского сертификата соответствия. Вам также необходимо ускорить длительный процесс отбора и оформление предложений. Для того чтобы сократить время выхода на рынок и повысить эффективность разработки спецификации, необходимы принципиальные схемы и расчет надежности для контуров безопасности.

Наши специалисты окажут вам помощь на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Решения

    • Решение для контроля защитных ограждений с модулем безопасности представляет собой эффективный способ повышения безопасности устройства. Традиционный модуль защиты Preventa XPSAF позволяет создать контур аварийной защиты.
    • В документации приведены монтажная схема, принципиальная схема, описание применения, а также расчеты надежности и безопасности. Решение по обеспечению безопасности электрической цепи позволяет использовать архитектуры систем безопасности категории 4, PL e EN/ISO13849-1 и SIL 3 EN/IEC 620611 для функции контроля защитных ограждений.
    • Функция останова, связанная с безопасностью, запускается при срабатывании передвижного ограждения, что позволяет ограничить доступ в опасную зону. Открытие защитного кожуха определяется предохранительным выключателем, который контролируется модулем обработки. Это отключает выходы защитного модуля (категория останова 0 EN IEC 60204-1) и подачу питания на пускатели (K1 и K2). Двигатель вращается свободно до полной остановки.
  • Основные преимущества

    Решения по обеспечению безопасности электрической цепи обеспечивают шаблон для каждой функции обеспечения безопасности устройства. Использование решений по обеспечению безопасности электрической цепи сокращает время, необходимое для создания каждой функции безопасности, что соответствует требованиям в области оценки риска. В решения по обеспечению безопасности электрической цепи можно внести продукты, соответствующие конкретным требованиям к устройству, что позволяет использовать его в качестве шаблона при разработке функций безопасности, а также повысить эффективность работы при одновременном сокращении затрат.
     
    Каждое решение по обеспечению безопасности электрической цепи содержит следующие элементы.
     
    • Описание архитектуры и схемы безопасности
    • Схема электропроводки
    • Описание расчетов
    • Результаты расчетов
    • Сертификат TUV
    • Системный файл проекта
  • Основные особенности

    Решения по обеспечению безопасности электрической цепи призваны максимально упростить процесс обеспечения безопасности. Для каждой функции безопасности существуют уже готовые к использованию или модификации решения, доступные заказчикам, которые хотят получить Европейский сертификат соответствия.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?