Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Модуль безопасности / Световые завесы со срабатыванием по одному лучу / Контактор / Категория 2, уровень функцион-ти C, уровень полноты безоп-сти 1 / Кат. аварийного останова 0

Альтернативный текст по умолчанию

Насущные задачи вашего бизнеса

Согласно результатам анализа рисков, связанных с безопасностью оборудования, вам требуется оснастить вашу установку функцией контроля срабатывания защитного ограждения, чтобы достичь ее соответствия уровню функциональности С (PL c) по стандартам EN/ISO13849-1 и уровню полноты безопасности 1 (SIL 1) по стандартам EN/IEC 62061. Это необходимо для соблюдения требований законодательства в области безопасности труда, а также стандартов ЕС. Кроме того, вам необходимо ускорить слишком длительные процедуры выбора коммерческих предложений и документооборота. Наконец, чтобы сократить время вывода вашей установки на рынок и повысить показатели рентабельности при составлении ведомости материалов, вам нужна схема электрических соединений и расчеты показателей надежности цепи аварийной защиты.

Наши специалисты будут сопровождать работу вашего оборудования в течение всего его срока эксплуатации.

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Техническое решение

    • Предлагаемое нами техническое решение – система охраны периметра с модулями безопасности – это эффективный способ обеспечить безопасность вашего оборудования Для создания цепей аварийной защиты здесь используются стандартные модули безопасности Preventa XPSCM.
    • В комплекте документации содержится схема электрических соединений, принципиальная схема, описание применения и расчеты показателей надежности. Цепи аварийной защиты позволяют системам управления категории 2 достичь уровня функциональности С (PL c) по стандартам EN/ISO13849-1 и уровня полноты безопасности 1 (SIL 1) по стандартам EN/IEC 62061 в отношении функции контроля доступа.
    • Функция безопасного останова предназначена для предотвращения доступа в опасные зоны и активируется при аварийном останове либо при срабатывании подвижного ограждения. Открытие ограждения регистрируется специальным реле, которое отключает стартер электродвигателя (категория аварийного останова 0 по стандартам EN IEC 60204-1). В результате сам двигатель также отключается. Эффективность данной функции безопасности зависит от надежности компонентов оборудования.
  • Коммерческое предложение

    Цепи аварийной защиты как техническое решение являются своего рода шаблоном, упрощающим реализацию всех функций безопасности вашей установки. С их помощью можно сократить время реализации каждой функции, что необходимо для соблюдения требований по оценке рисков, связанных с безопасностью оборудования. Цепи аварийной защиты можно модифицировать в соответствии со спецификой работы вашей установки и использовать их в качестве шаблона при реализации ее функций безопасности. С ними вы сможете повысить эффективность вашей деятельности и одновременно сократить эксплуатационные расходы. В каждый комплект цепи аварийной защиты входят:
    • Собственно цепь аварийной защиты и пояснения к ее архитектуре
    • Схема электрических соединений
    • Пояснения к расчетам показателей надежности
    • Результаты расчетов
    • Сертификат TÜV
    • Системный файл проекта
  • Преимущества

    Цепи аварийной защиты предназначены для упрощения реализации функций безопасности оборудования. Для каждой функции безопасности вашей установки мы можем предложить готовое либо легко модифицируемое техническое решение. Наше предложение понравится тем заказчикам, которые стремятся соблюдать требования директив ЕС.

Общайтесь в чате с нашим специалистом и узнайте больше об изделиях и услугах!