Какие системные требования к персональному компьютеру для установки и использования программного обеспечения SoHVAC?

Рекомендуемые системные требования
- Процессор: Pentium 1,6 ГГц или выше
- ОЗУ: 1 Гб; рекомендуется 2 Гб
- Жесткий диске: не менее 500 Мб
- Операционная система: 32-разрядная Windows XP Pro SP3 или Vista Pro SP3
- Привод: DVD
- Дисплей: видеокарта SVGA; 800x600 точек, 128 Мб; рекомендуется 1024х768 точек, 256 Мб
- Периферийное оборудование: мышь или совместимое координатно-указательное устройство
- Периферийное оборудование: порт USB

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: