Какое программное обеспечение используется для настройки XBTGT5430, XBTGT2930 и XBTGT2430?
Вопрос (Проблема):
Какое программное обеспечение используется для настройки XBTGT5430, XBTGT2930 и XBTGT2430?

Серия/Окружение/Версии:
VijeoDesigner V5.0 SP2 или старше.

Решение:
Терминалы XBTGT5430, XBTGT2930 и XBTGT2430 настраиваются при помощи ПО VijeoDesigner, версии V5.0 SP2 или старше.

Актуальная версия ПО VijeoDesigner v6.2 без обновлений может быть скачена с облачного хранилища тут:
https://schneider-electric.box.com/s/7s91c088vjnifpybor4wlmgogis44yhj
Однако для полноценного функционирования это ПО требует наличие лицензии, которую нужно покупать для получения серийного номера, запрашиваемого при установке ПО, если устанавливать без ввода серийного номера, ПО установится в виде упрощенной версии Limited Edition, позволяющей полноценно делать и загружать приложения в терминалы для панелей серий HMIGTO и HMIGXO, а также тестировать разработку приложений для других серий терминалов, загрузка приложений в панели других типов запрещена.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: