ATV61 - ATV212: сравнение
Данные ПЧ предназначены для HVAC-применений (насосы, вентиляторы, компрессоры).

Отличия ПЧ:

·        Поддержка коммуникационных протоколов – у ATV61 набор поддерживаемых протоколов шире, чем у ATV212;

·        Максимальная длина моторного кабеля для ATV212 составляет 150 м/300 м (экранированный/неэкранированный кабель). Для ATV61 максимальная длина моторного кабеля значительно больше и может достигать 1000 м.

·        Для ATV212 рекомендуется использовать дроссель при длинах моторного кабеля более 10/50 м  (экранированный/неэкранированный кабель). Для ATV61 можно не использовать дроссель при длинах кабеля менее 50-100 м (в зависимости от мощности ПЧ).

·        Различный диапазон мощности – максимальная мощность ATV61 составляет 630 кВт. Для ATV212 – 75 кВт.

·        ATV61 имеет большее число входов/выходов и более обширный набор логических функций, на которые эти входы могут быть запрограммированы.

·        Разная перегрузочная способность: 110% у ATV212 и 120% у ATV61.

·        ATV61 может управлять не только асинхронными двигателями, но и синхронными.

·        ATV61 имеет карту встроенного контроллера (опция), которую можно запрограммировать бесплатным ПО PS1131 (Codesys V2.3). ПО PS1131 предоставляется по запросу на ru.ccc@schneider-electric.com. Также есть карта контроллера с предустановленным ПО (насосная карта, два варианта: VW3A3502/VW3A3503), реализующая функции управления насосами и не требующей программирования (настройка параметризацией).

·        Управление по коммуникационной шине для ATV61 и ATV212 имеет различия:

o   ATV61 управляется в соответствие с профилем CiA402. Также есть вариант управления по упрощенному профилю I/O.

o   ATV212 управляется в соответствие с упрощенным профилем.

Таким образом, ATV61 имеет более универсальное и широкое применение. ATV212 предназначен для HVAC-применений с ограниченным набором функций.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: