Совместимы ли вспомогательные контакты и прочие аксессуары устройств серии Acti9 с устройствами серии Multi9 и наоборот?

Совместимы, но не всегда. В данном вопросе следует быть внимательным.
При переходе от серии Multi9 к серии Acti9 цвет пластика аппаратов DPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C120 серии Multi9, а так же аксессуаров к ним был изменен на белый.
Кроме того, аппараты DPN N изменили название на iDPN N. Референсы аппаратов iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C120 и аксессуаров к ним серии Acti9 начинаются с префикса A9N.
Конструктивно же аппараты (i)DPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C120 серий Multi9 и Acti9, а так же аксессуары к ним абсолютно идентичны.
Соответственно, аксессуары указанных выше устройств серии Multi9 совместимы с устройствами серии Acti9 и наоборот, аксессуары указанных устройств серии Acti9 совместимы с устройствами серии Multi9.
Например, вспомогательные контакты реф. 26924 серии Multi9 совместимы с автоматическими выключателями С120 (например, реф.A9N18364)  серии Acti9 , и наоборот вспомогательные контакты реф. A9N26924 серии Acti9 совместимы с автоматическими выключателями С120 (например, реф. 18364) серии Multi9.

Что касается аппаратов iC60, iID, iDPN Vigi и аксессуаров к ним: референсы этих устройств начинаются с префикса A9A, эти устройства конструктивно отличаются от (i)DPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C120.
Соответственно, аксессуары, референс которых начинается с A9A... ,не совместимы с (i)DPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C120 cерий Multi9 и Acti9.
Аналогично, аксессуары устройств (i)DPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C120 не совместимы с устройствами iC60, iID, iDPN Vigi.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: