Как настроить Modbus связь Micrologic 2.0A оснащенного опцией Com и дисплеем FDM121 . Каким образом можно назначить режим связи 2W+ ULP?
Для Micrologic A это невозможно выполнить с дисплея. Для настройки необходимо подключится к аппарату при помощи программы RSU, выполнив физическое подключение по схеме 4W или по схеме 2W (но установив перемычки E3-E5 и E4-E6) на клеммнике АВ . В меню программы RSU считать действующие параметры, перейти в окно "Service” и  установить “2Wire+ULP”. После этого сохранить внесенные изменения. Программу RSU прикладываю.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Micrologic RSU Masterpact Rev 8.5.3 Setup.exe [873.55 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: