ATS22: как сбросить тепловое состояние двигателя?
Встроенная тепловая защита УПП ATS22 использует для оценки температуры двигателя тепловую модель. Температура двигателя (или тепловое состояние) рассчитывается (оценивается) на основании измеренных значений токов двигателя.

При превышении расчетной температурой аварийного уровня активируется ошибка OLF ("перегрев двигателя").

Сбросить эту ошибку можно при понижении расчетной температуры двигателя ниже уровня сброса.

Можно сбросить тепловую модель двигателя на температуру окружающей среды. Для этого необходимо установить параметр ITH на значение OFF (меню Pro). Произойдет сброс теплового состояния двигателя. В дальнейшем тепловая защита осуществляться не будет (если ITH=OFF).

Внимание: опасность перегрева двигателя! Убедитесь, что температура двигателя не превысит допустимую! Используйте PTC для контроля температуры двигателя.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: