Какие типы коммуникаций существуют для ePAC M580 ?
Управление , чтение или запись данных для  модулей  ввода/вывода в системе PLC  M580 может  производиться с помощью  двух типов обмена:

- Неявные обмены
Неявные обмены задаются через DTM браузер в проекте Unity Pro.. DTM браузер позволяет создавать  запросы соединений для Рспределенных устройств ввода-вывода за счет использования EDS, и  DTM файлов  для Удаленного узла связи.
Неявные обмены выполняются автоматически на каждом цикле задач (MAST, FAST, AUX0, AUX1), связанные с I/O модулями. Они используются для чтения и записи данных с входов или выходов модулей ePAC M580. Для этого каждый тип этих модулей создает в проекте Unity Pro связанную  с ним структуру данных DDDT (Device Derived Data Type).
Необходимо помнить , что задачи  AUX0, AUX1 есть только в Standalone ePAC , а в M580 Hot Standby они запрещены.

-Явные обмены:
Явные обмены выполняются по запросу приложения. Они используются для детальной диагностики ,  команд установки/чтения и настройки параметров. Они используют определенные функциональные блоки.
Подтверждение или ответ посылается один раз при  выполнении требуемого  действия. Этот ответ может быть принят  через  несколько циклов после того, как запрос был отправлен.
Примечание: Явные обмены выполняются в MAST задаче.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: