Windows 8.1(х64) и UnityPro V8.0 - PLC USB драйвер не работает. Не могу подключиться к M340. Заявлена поддержка Win8. Прошивка ПЛК через Ethernet не рассматривается, только через USB.
Версия Windows 8.1 и Windows 8.0 – это разные версии. Вы не указали версии драйверов.

Для домашних версий Windows поддержание работы драйверов не происходит.
Для версии Windows 8.1 тестирована ТОЛЬКО версия UnityPro 8.1.
Версия Windows 8 должна быть не ниже Windows 8 PRO.
Работа всех драйверов рассчитана на промышленные версии,
но есть ограничения и дополнения в зависимости от используемой версии Windows.
Некоторые особенности в приложенном файле, имя файла "Case_08859116".

Schneider Electric Україна

Вкладення
Case_08859116.docx [133.05 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: