ATV12: как организовать движение привода при помощи одного логического сигнала?
Нужно использовать двухпроводное управление.
Схема 2-х проводного управления показана ниже:




Учтите, что данная схема действительна для режима работы логики "Source". Данный режим настраивается для ПЧ ATV12 параметром NPL (меню I_O).
Режим "Source" задается NPL = POS (заводская настройка).

Для организации движения привода при помощи одного логического сигнала необходимо установить следующие параметры:

меню Fun,
подменю PSS-,
параметр PS2 = LI1H.
параметр SP2 = введите требуемую скорость в Гц.

При подаче логического сигнала 24В на LI1 привод будет осуществлять движение со скоростью SP2.

До запуска привода необходимо:
- ввести данные двигателя в меню Drc;
- выбрать закон управления двигателя в зависимости от применения;
- провести автонастройку;
- задать тепловой ток двигателя (меню Flt-, подменю tHt-, параметр ITH = номинальному току двигателя).
В случае затруднений просьба обращаться:
ru.ccc@se.com, в теме письма "технический вопрос".

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: