Прошу дать рекомендации и выслать конфигурацию ATV32, обеспечивающую возможность управления данным частотным преобразователем командами READ_VAR, WRITE_VAR.
Настройка ПЧ ATV32 для связи по Modbus TCP подобна настройке ПЧ ATV61.
См. пример настройки:
https://schneider-electric.box.com/s/f2x9husyg7m6yyzyufnm
и https://schneider-electric.box.com/s/b3fqkgvyail2zxil73x6

Необходимо настроить адрес Modbus (выключить и включить ПЧ для актуализации).
Мы прикрепили пример управления используя команды READ_VAR и WRITE_VAR для преобразователей частоты со стороны М340.
Мы подготовили пример для управления из M340 преобразователем частоты ATV32 по сети Ethernet TCP/IP Modbus.
Пример сделан в версии UnityPro 8.1, поэтому сделаны презентации и эспортные варианты блоков.

Прикреплена простая программа просмотра и управления, её название "NOET_RW".
Данная программа не устанавливается, а просто запускается.
Особенность: обязательно надо прописывать в параметрам ATV32 IP-адесс МАСТЕРа, с которым необходимо работать.

В файле «!M340_ATV32_READ_WRITE_ETHERNET» - (это ссылка) развернутый вопрос и ответ.
Или файл можно скачать с "облачного хранилища" по ссылке: https://schneider-electric.box.com/s/zf79i72guh1amsy5zt1zkqyw0retyib3

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: