Как настроить Citect SCADA на работу со сторонним OPC DA сервером
Вопрос: Как настроить Citect SCADA на работу со сторонним OPC DA сервером

Программное обеспечение: Vijeo Citect, Citect SCADA, Aveva Plant SCADA

Ответ:
Citect SCADA может работать с любыми OPC серверами которые основаны на модели DCOM. Чтобы сконфигурировать OPC необходимо корректно сконфигурировать следующие диалоговые окна:
Board:
Board Name - уникальное имя модуля, по своему усмотрению (Например OPC_Board)
Board Type - Установить OPC
Address - В данному пункте адрес не требуется, это поля используется для установки частоты сканирования в милисекундах, допустимое значение от 0 до 99999999. Если установлен 0, то будет использоваться значение по умолчанию - 250 мс.
I/O Port - Оставить пустым
Interrupt - Оставить пустым
Special Options - Имя компьютера на котором расположен OPC сервер.
Comment - Любые комментарии
Port
Port Name - уникальное имя порта, по своему усмотрению
Port Number - целое число. В конфигурации не используется однако требуется по условиям БД VJC
Board Name -  Имя Board, которое было сконфигурировано в предыдущем окне.
Baud Rate - Оставить пустым
Data Bits - Оставить пустым
Parity - Оставить пустым
Special Options - Оставить пустым
Comment - Любые комментарии
I/O Device
Name - уникальное имя для данного устройства.
Number - Уникальный номер для данного устройства (0-16383). Если используется резервирование данного устройства, номер должен совпадать с дублером.
Address - ProgID целевого OPC сервера, имеет вид Vendor.Application, ProgID совпадает с именем ветки в рееестре, по адресу My Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\, Например SchneiderElectric.SCADA.OpcDaServer.1
Protocol - OPC или OPC1, разница в синтаксисе обращения к массивам (подробно в Driver Help, раздел OPC Driver > OPC Devices and Clients  > Arrays support )
Port Name - имя Port, сконфигурированного в предыдущем окне
Comment - Любые комментарии

Schneider Electric Україна