Какой тип данных выбрать в настройке модуля NOR, чтобы данный тип соответствовал типу LONG INT 32bit?
Выбрать в настройке модуля NOR тип можно на основании прикрепленной документации.
Ответ представлен в приложении из выдержек госта и документации для модуля BMXNOR0200H.
Можно сказать предположительно, что необходимы M_ST_TB_1 или M_DT_TB_1. Обратите внимание на условие передачи данных.
Вы не указали необходимо передать по протоколу параметр типа данных DINT ( или INT) с меткой / без метки времени и/или статусом.
Вы имеете возможность выбрать из представленных выдержек,
если Вам понадобится полный документ по стандартам протокола, тогда можно скачать по указанной ссылке: 4294812661.
Замечание:
ВBMXNOR0200соответствуетIEC101/104Стандарт.
Если открыть с помощью wiresharkследующую информацию, то тогда можно увидить, чтофреймы каквстандартеM_SP_NA_1 , M_SP_TA_1 , M_SP_TB_1 , ...
В веб-интерфейсе,легкосделатьотображение данныхсуниверсальныйM_SP и данный формат содержит все перечисленные.
Так чтоданный модуль совместимсо стандартом МЭКиничего непланируетсяизменятьв веб-интерфейс.
Версия 1.7 содержит точно такое же универсальное значение!

Желаем успехов!

Schneider Electric Україна

Вкладення
IEC-60870-5_excerpts.rar [1.02 MB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: