ATV312: задание скорости с выносного терминала VW3A1101 (внешняя кнопка для старта, без авторестарта)
Требуется настроить ПЧ ATV312:
управление (СТАРТ/СТОП) - внешняя кнопка ПУСК, с фиксацией;
задание (частота) - выносной терминал VW3A1101:

































Для настройки ПЧ нужно:

Перевести ПЧ в режим удаленного управления.
Признак удаленного управления: при включении ПЧ индицируется rdy, светодиоды REF/MON/CONF слева от индикатора выключены:






























При периодическом включении/выключении светодиодов со смещением - ПЧ находится в режиме локального управления:




























Переключение режимов: нажмите кнопку MODE не менее 3 с. На индикаторе ПЧ появится LOC или REM и ПЧ перейдет в режим локального или удаленного управления.

Если Ваш ПЧ находится в режиме локального управления - переведите его в режим удаленного управления.

Далее Вам необходимо сделать следующее:

- сбросить на заводские настройки (меню Drc-:FCS=INI, нажимать кнопку ENTER не менее 2 с);
- ввести данные двигателя (меню Drc-: надо ввести с шильдика двигателя номинальный ток, номинальную скорость вращения, cos fi);
- установить тепловой ток: Set-/ITH = номинальный ток с шильдика двигателя;
- выбрать закон управления:
  • векторный:Drc-/UFT = n (для механизмов с постоянным моментом);
  • скалярный: Drc-/UFT = L (для двигателей, включенных параллельно);
  • квадратичный: Drc-/UFT = P (для вентиляторов/насосов);
- провести автотюнинг: Drc-/tun = YES

Далее необходимо настроить каналы задания и управления:

Канал управления:
- I_O/tcc =2C
- Ctl-/ LAC=L3 (нажимать не менее 2 с);

Кнопка ПУСК: подключение к LI1-24V / режим логики: SOURCE.

Канал задания:
-Ctl-/Fr1=LCC;
-Ctl-/CHCF=SEP
-Ctl-/Cd1=Ter

Задание частоты:
Для того, чтобы задать частоту вращения, нужно зайти в меню DRIVE MENU/REF/HMI Frequency ref.

Диапазон задания: 0..HSP, в Гц. HSP: Set-/HSP=верхняя скорость, Гц.
После сброса на заводские настройки параметр Set-/HSP=50 Гц.

При выключении и последующем включении силового питания значение заданной скорости не сохраняется в энергонезависимой памяти.

Авторестарт при пропадании и восстановлении силового напряжения невозможен.

Руководство по программированию ATV312 на русском языке:

https://schneider-electric.box.com/s/51sc0izo9rd1xl2xs001

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: