ATV320: привод вентилятора - пожарный режим
При подаче силового питания на ПЧ вентилятор должен выйти на 50 Гц. При замыкании контакта (LI3-24V) - переход на пониженную скорость.

Настройка ПЧ:

Исходное состояние ПЧ: на заводских настройках.

Если нет - сбросить:
CONF/FULL/FCS-/FRY=ALL
GFS=YES нажимать ENT 2 с)

CONF/FULL/DRC/Ctt=Ufq
ASY-
NPR=мощность двигателя, кВт
nCr = ном ток, А
nSP обороты ном, об/мин

tun=YES нажимать ENT 2 с

CONF/FULL/I-O/tCt=LEL

CONF/FULL/SET/ACC=время разгона, с
CONF/FULL/SET/DEC=время торможения, с

Перемычка AI1-10V
Перемычка DI1-24V.

CONF/FULL/FUN/PSS-/PS2=LI3
CONF/FULL/FUN/PSS-/SP2=значение пониженной скорости, Гц

контакт пониженной скорости: замыкание LI3-24V

Если нужно включить пожарный режим (игнорирование неисправностей и предотвращение отключения ПЧ - перечень аварий:AnF, CnF, COF, CrF1, dLF, EnF, EPF1, EPF2, FCF2, InFA, InFb, LFF3, ObF, OHF, OLC,
OLF, OPF1, OPF2, OSF, OtFL,PHF, PtFL, SLF1, SLF2, SLF3, SOF, SPF, SSF, tJF, tnF и ULF), то нужно:

- задать режим доступа CONF/FULL/LAC = EPR
- CONF/FULL/FLT/INH-/INH=LI1

Проверьте фазировку. Если вращение в обратную скорость: поменяйте два провода на выходе ПЧ.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: