Зачем нужен Drivers Manager, который появляется в панели управления Windows после установки ПО от Шнейдер Электрик?
Вопрос (Проблема):
Зачем нужен Drivers Manager, который появляется в панели управления Windows после установки ПО от Шнейдер Электрик?

Серия/Окружение/Версии:
Drivers Manager

Решение:
Schneider Electric Drivers Manager в панели управления Windows позволяет настроить и проверить работу протоколов связи. Он содержи информацию о установленных в данный момент драйверах и позволяет протестировать связь по протоколам связи компании Шнейдер Электрик. Наиболее часто используются следующие драйверы:

Modbus driver – используется для поддержки протокола Modbus и ModbusTCP (Ethernet) для подключения из ПК по последовательному Modbus, при использовании последовательного кабеля комплекта PoweSuite VW3A8106 или USB кабеля TCSMCNAM3M002P через разъем RJ45, используется для связи с оборудованием: Advantys OTB, УПП Altistart, ПЧ Altivar, встроенные контроллеры Altivar, Шаговые двигатель SD3 28, Контроллеры движения Lexium, Сервоприводы Lexium, ЧМИ Magelis XBT N/R/RT, ПЛК M238 и M340, пускатели TesysU / TesysT, контроллеры безопасности XPS MC

UNITELWAY driver - для доступа к ПЛК Micro и Premium (PL7 или Unity) через порт TER

PLC USB driver (Unity) - для доступа к ПЛК M340 И Premium через порты USB

Drivers Manager дает возможность протестировать работу коммуникационных протоколов Modbus и Unitelway, через вкладки Modbus Test и XWAY Test (unitelway), как для последовательных подключений, так и для сетевых протоколов Ethernet, Modbus Plus, Modbus TCP.

Для использования с современными ПК и ОС Windows 7, 10 x32/x64 рекомендуется использовать наиболее старшие версии драйверов ссылки для скачивания на которые можно найти в статье https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA341351/

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: