M580 CPU возможность работы с SMTP протоколом.
CPU M580 не предусмотрены коммуникации по  протоколу SMTP. Таким образом он не поддерживает функцию Send_Email, как например CPU M340.
Процессоры M580 поддерживают работу с функциональными блоками MBP_MSTR и L9_MSTR. Однако для функционального блока MBP_MSTR ЦПУ M580 допускаются только следующие Modbus коды операций:
1 = запись данных,
2 = чтение данных,
14 = явное сообщение CIP,
15 = отправка запроса Modbus,
23 = чтение / запись данных.
Но зато протокол SMTP поддерживается в коммуникационных модулях BMENOC0321. Согласно руководству пользователя, сообщения создаются с использованием функционального блока DATA_EXCH, основанные на заранее определенных событиях или условиях.
Это и будет решение SMTP, доступное для M580.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: