ATV600: контроль направления вращения механизма по коммуникационной шине
Для контроля направления вращения можно использовать бит3 и бит4 слова состояния ST06:
ST06Status registers 616#3EEA = 16106
Bit 3(MFRD) : Motor running in Forward
Bit 4(MRRS) : Motor running in Reverse

Бит3 устанавливается в 1 при значении переменной RFR (частота двигателя) более 0.2 Гц при движении вперед.
Бит4 устанавливается в 1 при значении переменной RFR (частота двигателя) более 0.2 Гц при движении назад.






























Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: