ATV600: возможно ли сбросить тепловое состояние ПЧ - для исключения аварии "Перегрев ПЧ" (OHF)?
Авария "Перегрев ПЧ" (OHF) активируется при повышении температуры радиатора силовых транзисторов.
Текущая температура радиатора определяется по параметру "Тепловое состояние":
[Display] [Drive parameters] [Drive Therm State]

Тепловое состояние = 118% - температура радиатора равна 100 градусам С.
При этой температуре ПЧ отключается с кодом OHF.
Сброс аварии возможен при понижении теплового состояния до 90%.

Сброс теплового  состояния THD ПЧ невозможен, потому что THD определяется по данным температурного сенсора на радиаторе ПЧ.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: