ATV212: настройка для ПИД-регулирования (управление и задание по шине) - отключение ПИД-регулятора
При активированном ПИД-регуляторе ПЧ Altivar 212 кнопка переключения LOC/REM (для переключения в локальный или удаленный режимы работы) не отключает ПИД-регулятор!
Это нормальное поведение ПЧ.
В "локальном" режиме при активированном ПИД-регуляторе (светодиод под кнопкой LOC/REM горит) управление ПЧ производится с панели кнопками RUN / STOP и кнопками ВВЕРХ\ВНИЗ производится коррекция уставки ПИД-регулятора.
Если нужно отключить ПИД-регулятор, то необходимо:
- назначить на дискретный вход функцию 14 (например, на RES: F113=RES);
- при подаче на RES сигнала логической 1 ПИД-регулятор будет отключен;
- при подаче на RES сигнала логической 0 ПИД-регулятор будет активен.
При управлении и задании уставки по коммуникационной шине необходимо управлять по шине выходным реле ПЧ. Например, для управления реле RY необходимо активировать bit1 Digital outputs command (FA50). Контакты реле должны коммутировать напряжение 24В на дискретный вход (например, RES) - в режиме логики SOURCE.

ВНИМАНИЕ:  если задание уставки ПИД производится при помощи кнопок ВВЕРХ\ВНИЗ (FMOD=3), то при отключении ПИД при задании скорости кнопками ВВЕРХ\ВНИЗ будет также меняться уставка ПИД-регулятора.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: