Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Найбільш ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА офісна будівля у світі

    Будування ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ офісної будівлі, що виробляє більше енергії, ніж споживає – смілива ідея. Компанія Deloitte забезпечує комфорт та ефективність, користуючись Інтернетом речей, завдяки технології EcoStruxure™ Building від Schneider.

    Дивитися зараз Відкрийте для себе EcoStruxure
  • Більше, ніж сума складових The Edge, Амстердам

    Ця чиста будівля з нульовою енергією використовує підключення IoT для максимального комфорту і енергоефективності.

Проблема

Пріоритетність здоров'я, комфорт і продуктивність праці співробітників Deloitte та інших користувачів при максимальній енергетичній ефективності і стійкості

Атріум Edge-980x490


Рішення

Ефективність та надійність із додатками EcoStruxure
, аналітикою та послугами: Ескперт з енергомоніторингу
пограничне керування: StruxureWare, Програмне забезпечення для будівель
Підключена продукція: Електророзподільні та експлуатаційні пристрої

The Edge вирізняється широким спектром нашого інтегрованого управління на об'єкті, від рішень в галузі енергетики, системи розподілу електроенергії, ІТ-інфраструктури, управління пристроями та використаного програмного забезпечення з моніторингу енергоспоживання.

Одиночна IP магістраль - це рішення SmartStruxureTM, система керування будівлею, яка надає доступ в режимі реального часу до критично важливих даних будівлі.

SmartStruxure - це відкрите та сумісне рішення, яке дозволяє керівникам різних служб в The Edge спостерігати, вимірювати і контролювати всі дані з будівлі й ІТ-системи для забезпечення підзвітності, а також комфорт і задоволеність співробітників.

В The Edge, як сума всіх цих складових, є всесвітньо визнаною смарт-будівлею, видатною як в плані автоматизації та екологічності, так і з естетичного боку.

Дізнайтесь, як ваш бізнес може досягти успіху з інновацією на кожному етапі.

Дізнайтеся більше

Дізнайтеся, що Schneider Electric може зробити для підвищення ефективності вашої будівлі

Як це робиться

Дізнайтеся, як Schneider Electric може забезпечити стійкість вашої будівлі

Докладніше

Знайдіть більше історій клієнтів

Клацніть тут

Результаты


• Edge является самым экологичным офисным зданием на земле и имеет рейтинг 98,36 % согласно методу оценки экологической эффективности зданий (BREEAM-NL). 

• Являясь зданием с нулевым потреблением чистой энергии извне, Edge производит 102 % собственной энергии. 

• С момента открытия здания не было зарегистрировано ни одной судебной жалобы по поводу недостаточно комфортных рабочих условий. 

• Современное здание в значительной мере повышает привлекательность компании Deloitte среди юных талантливых работников. 

• 72 % работников наслаждаются чувством контроля над пространством, которое их окружает, при помощи мобильного приложения.

Default Alternative Text

“The SmartStruxure of Schneider Electric is basically the whole backbone of the building. The building is obviously the most sustainable office building in the world.” Erik Ubels, Chief Information Officer, Deloitte Netherlands.