Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Модуль безпеки/закодований електромагнітний вимикач/контактор/кат. 4 PL e, SIL 3/категорія зупинки 0

  • Читайте

    • Модуль безпеки/закодований електромагнітний вимикач/контактор/кат. 4 PL e, SIL 3/категорія зупинки 0 (документація комплексного рішення безпеки)

      Архітектура безпеки із сертифікатом TÜV, що включає опис роботи та конструкції, розрахунок рівня безпеки, схему з'єднань та важливі дані про продукт. Докладніше
    • Показники надійності Schneider Electric

      Бібліотеки показників надійності Schneider Electric за 2016/04, що містять: бібліотеки Sistema, бібліотеку VDMA (версія = 3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) і документацію сертифікованого комплексного рішення безпеки разом із проектом розрахунку рівня безпеки Sistema. Докладніше
    • Каталог: комплексні рішення безпеки та функції безпеки

      Покажчик комплексних рішень безпеки й опис функцій безпеки. Докладніше
    • Каталог: рішення Preventa для ефективного захисту обладнання

      Каталог, що містить усі пропозиції Schneider Electric щодо безпеки обладнання, відсортований за продуктами та рішеннями. Він містить:
      – законодавство та норми в області безпеки;
      – послуги, які надає Schneider Electric. Докладніше
    • Завантажити засіб SISTEMA

      Програмний інструмент комплексної безпеки для оцінки експлуатації обладнання Докладніше
  • Вчіться

    Посібник із безпеки обладнання


    Пропонуємо вашій увазі посібник, що містить актуальну й об'єктивну інформацію про те, як машинобудівникам і користувачам забезпечити працівників безпечним, легальним і ефективним обладнанням. Докладніше

    Функціональна безпека та виконання вимог Директиви 2006/42/ЄС


    Ознайомтеся зі змінами в стандартах розробки систем керування, пов’язаних із безпекою. Навчіться розрізняти стандарти EN ISO 13849-1 і EN 620, а також дізнайтесь основні моменти щодо кожного з них, про які варто пам’ятати машинобудівникам. Докладніше

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?