Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Модуль безпеки / Килимок безпеки / Контактор / Кат.3 PL d, SIL 2 / Категорія зупинки 0

  • Читайте

    • Модуль безпеки / Килимок безпеки / Контактор / Кат.3 PL d, SIL 2 / Категорія зупинки 0 (Документ з рішення ланцюга безпеки)

      Архітектура безпеки з сертифікатом TUV, включно з описом функції та конструкції, обчисленням рівня безпеки, схемою з'єднань та важливими даними про продукт. Докладніше
    • Показники надійності Schneider Electric

      Бібліотеки 2016/04 показників надійності Schneider Electric містять: Бібліотеки Sistema, бібліотека VDMA(Версія=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) та документи з сертифікованого рішення ланцюга безпеки разом з проектом обчислень Sistema. Докладніше
    • Каталог: Рішення з ланцюга безпеки та функції безпеки

      Керівництво з вибору рішення з ланцюга безпеки та опис функцій безпеки Докладніше
    • Каталог: Рішення Preventa для ефективного впровадження безпеки обладнання

      Каталог разом з повноцінною пропозицією рішень із впровадження безпеки обладнання Schneider Electric з продуктами та рішеннями. Він містить:
      - Законодавчі норми безпеки
      - Послуги, надані Schneider Electric Докладніше
    • Завантажити засіб SISTEMA

      Програмний інструмент комплексної безпеки для оцінки експлуатації обладнання. Завантажити зараз
  • Вчіться

    Керівництво з техніки безпеки при роботі з машинами та механізмами


    До вашої уваги пропонується інструкція, в якій надана актуальна та об'єктивна інформація для виробників та користувачів машин та механізмів, щоб вони могли надавати робітникам безпечне, легальне та ефективне обладнання. Докладніше

    Функціональна безпека та реалізація Директиви ЄС щодо машин 2006/42/EC


    Ознайомтеся зі змінами в стандартах розробки систем керування, пов’язаних із безпекою. Навчіться розрізняти стандарти EN ISO 13849-1 і EN 620, а також дізнайтесь основні моменти щодо кожного з них, про які варто пам’ятати машинобудівникам. Докладніше

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?