Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
G3200: Why are the upperBound and lowerBound for Modbus registers not behaving as expected?

If RegisterType is m/M, then optional field for scaling and offset looks like

size:scale:[lowerBound:]upperBound;O:offset

The lowerBound and upperBound must be entered in hexadecimal format.

For more information on optional fields, refer to the PowerLogic G3200 Modbus-to-IEC 61850 Server User's Manual, PLSED309028EN.

Schneider Electric Việt Nam