Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Should the mounting rails of a sliding shelf be extended or retracted from the factory setting?

Issue:
Customers may want to retract or extend the rails of a sliding shelf.

Product Line:
NetShelter Sliding Shelves

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Rails may want to be extended or retracted to match where the rear mounting rails are installed.

Resolution:

The mounting rails of any sliding shelf should never be extended beyond the factory setting. Doing so will reduce the weight capacity of the sliding shelf.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm