Issue:
Topological addressing usage in the M580 PAC.
Product Line:
M580 controller, Unity Pro software
Resolution:
M580 local IO can be configured using I/O data type: Topological or I/O data type: Device DDT.
The choice is made in the New Device screen when choosing a module. Highlight the module and choose
Topological or Device DDT at the bottom of the screen. The selection needs to be made before dropping the module in the backplane.
X80 Ethernet Remote I/O uses Device DDT I/O data types only.
Quantum Ethernet Remote I/O uses either I/O data type: State Ram or I/O data type: Device DDT.
Topological addressing usage in the M580 PAC.
Product Line:
M580 controller, Unity Pro software
Resolution:
M580 local IO can be configured using I/O data type: Topological or I/O data type: Device DDT.
The choice is made in the New Device screen when choosing a module. Highlight the module and choose
Topological or Device DDT at the bottom of the screen. The selection needs to be made before dropping the module in the backplane.
X80 Ethernet Remote I/O uses Device DDT I/O data types only.
Quantum Ethernet Remote I/O uses either I/O data type: State Ram or I/O data type: Device DDT.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam








Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.