{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
 

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Why does the HMIG3U have intermittent download failures?

Issue:
Why does the HMIG3U have intermittent download failures?

Product Line:
Vijeo Designer (SP4 or older), HMIG3U all revisions

Resolution:
The HMIG3U's general cpu load is heavier than that of XBTGT or HMIGTO. For this reason, there sometimes maybe intermittent download failures over Ethernet or USB cable. A fix for this issue will be released in Vijeo Designer V6.2 SP4.1 and later.

This verison will improve performance of the HMIG3U so that CPU load is properly distributed across two cores. System processes such as download will be given highest priority.



 
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.