{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
 

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Does a document exist for Lexium 32 which lists the Condition of Acceptability ?

No,  the Conditions of Acceptability are used in UL recognized components.
These are the requirements for the end user and the restrictions during the certification process.
A safe use of a servomotor is only possible according the conditions of acceptability.

Because of this servomotors are "UL recognized components" for which Conditions of Acceptability are created. The conditions are marked in the report.

In comparison, a servo drive is UL listed (UL category NMMS) because a drive is designed that a complete UL certification is possible.

Therefore Conditions of Acceptability exist for servo motors which are UL recognized devices, but Conditions of Acceptability do not exist for Servo drives because these are UL listed devices


rev 2/12/18

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.