Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do we offer a drive with 120V input and 120V output?
Issue:
Drive selection for 120V input and 120V output

Product Line:
ATV12

Environment:
120v output

Cause:
n/a

Resolution:
No, the only 120v input drive we have is the ATV12 drive and the output to this drive is 230v (3-phase).  No 120v output from any of our drives.