Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các mã hàng cho bộ thiết bị đầu cuối IO40 tương tự với cáp là gì?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Mã hàng cho bộ thiết bị đầu cuối 20 pin
BMX FTW 301S
BMX FTW 501S.

và cho khối bộ bị đầu cuối 28 pin
BMX FTW 308S
BMX FTW 508S

'S' biểu thị cáp được che chắn (đối với các mô đun IO tương tự) có độ dài 3 và 5 mm với các dây dẫn được mã hóa màu
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.