Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các thử nghiệm được thực hiện cho lớp phủ phù hợp (GX SEVERE) cho Quantum?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Dưới đây là các thử nghiệm đã được thực hiện cho Phạm vi phủ lượng tử:
· Khí chảy hỗn hợp theo ISA S71.04 và EIA-364-65 thời gian 7 + 15 ngày xung quanh 30 ° C RH 70%
Nồng độ khí được kiểm tra: Theo EIA 364-65 cấp III, CL2 20ppm, NO2 1250ppm, H2S 100ppm, SO2 300ppm tương ứng với các môi trường khắc nghiệt GX (CL2 10ppm, NO2 1250ppm, H2S 50ppm, SO2 300ppm)
· Phun sương có muối theo tiêu chuẩn IEC 68-2-11 (EIA 364, TP26 TC-B) thời gian 48h, nhiệt độ 35 ° C, dung dịch muối 5%
· Nhiệt ẩm theo tiêu chuẩn ổn định theo tiêu chuẩn IEC 68-2-3 Ca, thời gian 20 ngày, nhiệt độ 63 ° C, rh 93%
· Bụi theo phương pháp MIL STD 202 # 110A (dự thảo EIA 364, TP91) Thời gian 2h, nhiệt độ phòng, quạt 1000ft / phút, bụi không ăn mòn: lượng 15g

 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.