Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp
Sản phẩm dòng INS/ INV có đạt được yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC?Sản phẩm dòng INS/ INV đạt được yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC như sau : > IEC 60068-2-1 - dry cold (-55 °C) > IEC 60068-2-1 - dry heat (+85 °C) > IEC 60068-2-30 - Nhiệt ẩm (95 % độ ẫm tại +55 °C) > IEC 68-2-52 (level 2) - môi tường muối
Published date:
07 tháng chín 2017