Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm Zelio Soft 2 có tương thích với Windows Vista, Windows 7 và Windows 8 hay không?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Kể từ Zeliosoft2 V4.5, phần mềm đã tương thích với Window Vista và window 7.
Tuy nhiên, đa phần việc cài đặt trên Vista và Window 7 là 64 bit và Zeliosoft2 V4.5 không đi kèm driver 64 bit nên người dùng phải tải về riêng (tải miễn phí tại www.se.com/uk).
V4.5 chưa tương thích với Win 8.
Vào thời điểm viết hướng dẫn (Tháng 6/2016), Zeliosoft 2 V4.6 được tung ra và tương thích với Vista, Win 7, WIn 8 và có đi kèm driver 64 bit.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.