Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để giảm công suất đầu ra của Conext CL?

Published date: 07 tháng chín 2020

Để điều chỉnh công suất hoạt động, thực hiện các bước sau để vào đúng menu: Home Button -> Cài đặt -> Power Control -> Active Power -> Giới hạn công suất Để thay đổi mức đánh giá, tìm tỷ lệ de-rating tùy thuộc vào công suất ra của Biến tần. Ví dụ, để giảm tỷ lệ từ 25kW đến 23kW, tỷ lệ phần trăm là 92%. Chọn Set Point (%) đến phần trăm thích hợp, và Set Point (kW) cũng sẽ thay đổi. Set Point (kW) không thể thay đổi trực tiếp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.