Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trong Twido PLC, chức năng chặn% PLS1 đầu ra xung không dừng lại sau khi tạo ra N số xung xác định cho đến khi đầu vào IN là OFF?

Published date: 07 tháng chín 2020

Trong Twido PLC, các xung trên đầu ra PLS1% không được dừng lại khi đạt đến PLS1.N hoặc% PLS1.ND với thời gian 0.142 ms và 0.57 ms và các xung được vô hạn cho đến khi% PLS1 chức năng chặn đầu vào IN là OFF. Để có N số xung được xác định trên khối chức năng% PLS1, thay đổi thời gian cơ sở thành 10 ms hoặc 1 giây Đối với nền thời gian 10 ms và 1 s, các xung dừng lại theo% PLS1.N hoặc% PLS1.ND Trong trường hợp nếu% PLS1.N được đặt thành 0, khối hàm% PLS1 sẽ tiếp tục phát ra xung cho đến khi% PLS1 chức năng chặn đầu vào IN là OFF.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.