Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
M241/258 Frequency meter output is not 0 when no pulses are received
M241 and M258 frequency meters have a "Validity" output which is FALSE when no pulses are received after the duration defined in "Time base" parameter ( 10, 100 or 1000 ms).

When "Validity" output is FALSE, "CurrentValue" has the last computed frequency value (not 0), but this value must be ignored.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: