Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nuồn cấp nội có sẵn trong Biến tần ATV71 là những nguồn nào?

Published date: 18 tháng tư 2020

-Có 1 nguồn 10.5 V DC ± 5% cung cấp cho biến trở tham chiếu từ (1 đến 10 kΩ) , dòng điện tối đa là 10 mA - Có một nguồn 24VDC (giá trị nhỏ nhất là 21 V, giá trị lớn nhất là 27 V), dòng điện tối đa 200 mA

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.